主题中讨论的其他器件: DRV8870、DRV8251 、DRV8251A 、DRV8231、DRV8231A、 DRV8876、DRV8876EVM 、
您好!
在 DRV8801的数据表中、我发现 VBB 引脚有一个约为6.5... 7.5V 的 UVLO。
但 nFault 表示电压高得多时发生欠压。 我测得其值大约为11.0V。
您能否告诉我发生的确切电压是多少(在 VBB 引脚上)、以及是否有办法改变这种行为?
我的问题是、我在12V 的电压下运行芯片。 但电源电压可以略低、为11.5…11.8V。 在给定该电源电压的情况下、芯片永远无法从欠压状态(nFault 低电平)中恢复、因为 VBBNFR (故障释放)为12V、而我们的电路可能无法达到这一电压。
对于如何处理此问题、您有什么建议吗?
您能否评论一个尽可能接近 DRV881但不具有此行为(或者我可以设置欠压阈值...)的芯片?
非常感谢、此致、
Gregor Dörig ć