您好!
我已经尝试使用相关评估板测试 DRV8143驱动器一段时间、似乎无法将其连接到我的 PC。 我已经安装了正确的驱动程序并确保连接正确。 所需的所有 LED 均为绿色、状态 LED 闪烁。 从 GUI 中可以看到、正在检测到端口、因为选择了正确的端口、但从未建立连接。 尝试连接几秒钟后、系统显示 Hardware Not Connected- Failed to Connect。 我正在使用1.0.1云 GUI
可能会出现什么情况?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经尝试使用相关评估板测试 DRV8143驱动器一段时间、似乎无法将其连接到我的 PC。 我已经安装了正确的驱动程序并确保连接正确。 所需的所有 LED 均为绿色、状态 LED 闪烁。 从 GUI 中可以看到、正在检测到端口、因为选择了正确的端口、但从未建立连接。 尝试连接几秒钟后、系统显示 Hardware Not Connected- Failed to Connect。 我正在使用1.0.1云 GUI
可能会出现什么情况?
此致
您好、Baris:
似乎 EVM 用户指南目前正在更新中、包含了 DRV8143P-Q1LEVM 的信息。 "P"EVM 需要通过 TP18和 GND 提供外部5V 电源以及 VM 电源来运行此 EVM。 您是否已将外部5V 连接到 TP18?

此 EVM 的最新版本 GUI 是 v1.0.1。 要使用云版本、可使用此链接 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.1/。 要下载 Windows 安装程序、您可以使用该链接 https://dev.ti.com/gallery/dl/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.1?platform=win。 一些防火墙设置会阻止从网络下载运行时程序安装程序。 在这种情况下、可以使用此链接 https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-12.0.0-windows-installer.exe 将运行时安装程序下载到本地计算机。 安装最新版本或运行最新云版本后、使用 File > Program Device 菜单执行固件更新。
此致、Murugavel
您好、Baris:
感谢您的更新。 理想情况下、应确定 EVM 的正确版本。 DRV8143P-Q1和 DRV8143S-Q1的功能相同、但 DRV8243S-Q1是全桥驱动器。 它可能起作用、但可能会错过某些方面。
我假设您之前使用 GUI v1.0.1进行了固件更新。
一个潜在的问题可能是电源时序。 5V 电源是来自 VM 电源还是在施加 VM 电源后单独开启? 时序问题的权变措施是使用底部栏左侧的连接管理器图标"(-)"断开 GUI 连接、返回具有多个 EVM 选择图块的主页。 然后通过按下 EVM 上的 S1来执行 EVM 复位。 完成这一步后、选择 DRV814xS/P-Q1EVM。 它应该识别正确的 EVM。 我希望这能为您解决这个问题。
此致、Murugavel