This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143P-Q1LEVM:评估板未连接-硬件未连接

Guru**** 2457410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8143P-Q1LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331942/drv8143p-q1levm-evaluation-board-not-connected--hardware-not-connected

器件型号:DRV8143P-Q1LEVM

您好!

我已经尝试使用相关评估板测试 DRV8143驱动器一段时间、似乎无法将其连接到我的 PC。 我已经安装了正确的驱动程序并确保连接正确。 所需的所有 LED 均为绿色、状态 LED 闪烁。 从 GUI 中可以看到、正在检测到端口、因为选择了正确的端口、但从未建立连接。 尝试连接几秒钟后、系统显示 Hardware Not Connected- Failed to Connect。 我正在使用1.0.1云 GUI

可能会出现什么情况?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris:

    似乎 EVM 用户指南目前正在更新中、包含了 DRV8143P-Q1LEVM 的信息。 "P"EVM 需要通过 TP18和 GND 提供外部5V 电源以及 VM 电源来运行此 EVM。 您是否已将外部5V 连接到 TP18?  

    此 EVM 的最新版本 GUI 是 v1.0.1。 要使用云版本、可使用此链接 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.1/。 要下载 Windows 安装程序、您可以使用该链接 https://dev.ti.com/gallery/dl/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.1?platform=win。 一些防火墙设置会阻止从网络下载运行时程序安装程序。 在这种情况下、可以使用此链接 https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-12.0.0-windows-installer.exe 将运行时安装程序下载到本地计算机。 安装最新版本或运行最新云版本后、使用 File > Program Device 菜单执行固件更新。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我在外部施加了5V 电压、设法连接到器件。 但是、它未作为正确的 IC 进行连接、而是作为 DRV8243S-Q1EVM 进行连接、确切情况并非如此。 这会不会是功能方面的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris:

    感谢您的更新。 理想情况下、应确定 EVM 的正确版本。 DRV8143P-Q1和 DRV8143S-Q1的功能相同、但 DRV8243S-Q1是全桥驱动器。 它可能起作用、但可能会错过某些方面。  

    我假设您之前使用 GUI v1.0.1进行了固件更新。  

    一个潜在的问题可能是电源时序。 5V 电源是来自 VM 电源还是在施加 VM 电源后单独开启?  时序问题的权变措施是使用底部栏左侧的连接管理器图标"(-)"断开 GUI 连接、返回具有多个 EVM 选择图块的主页。 然后通过按下 EVM 上的 S1来执行 EVM 复位。 完成这一步后、选择 DRV814xS/P-Q1EVM。 它应该识别正确的 EVM。 我希望这能为您解决这个问题。  

      

    此致、Murugavel