This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:DRV3946-Q1

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120, DRV3946-Q1, DRV3946-Q1EVM, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1332146/drv3946-q1-drv3946-q1

器件型号:DRV3946-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV110、DRV120
我正在尝试将 DRV3946-Q1双通道螺线管驱动器用于我正在研发的新设计。 我刚刚获得了下载 完整数据表的批准。   
我注意到这个 IC 是一个新设备和活动,但我不能购买它 ... 无库存
我确实有以下问题:
 
  1. 供货情况  
  2. 我在数据表中找不到每个通道的电流输出和电流峰值输出信息。
 
我找到的唯一信息是一些示例、其中显示了 VCLAMP 的电流和 Iout 为3A、过流保护阈值为11A 至22A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adalberto:

    我已经为该器件专家分配了这篇帖子、给他一两天的时间来回答。   

    考虑到 OCP 阈值为11-22A、这通常意味着每个通道的峰值输出电流为11A。   不过、我会让我们的专家来详细说明这一规格。   

    现货供应情况、由于此器件具有高需求、目前没有库存。 我们的团队正在努力为 TI Store 获取更多样片。 如果需要紧急样片、请联系您当地的 TI 销售代表或申请 EVM。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我还有其他问题要问:

    我刚刚 从您的网站申请了 DRV3946-Q1EVM、或者我应该从其他人那里申请?。 如果我的请求获得批准...接下来怎么办? TI 是否正在发送购买链接? 我找到的此特定电路板的唯一经销商是 Mouser、但他们好像没有库存此电路板。 我可以从任何其他地方购买它吗?

    我的设计将驱动16个阀(阀最大电流1安培)、并且我将使用此组件的峰值保持功能。 在我的上一个 PCB 版本中、我将使用 DRV110、但我不想复制同一个电路的16倍。 您是否有任何其他具有峰值和保持功能的多螺线管驱动器?? 我曾在您的网站中查看过、仅找到了 (具有峰值保持功能) DRV3946-Q1EVM (用于两个阀)、用于单个阀的 DRV110和 DRV120 (电流不足以用于我的应用)。 "我怎么了?" 是否有其他 具有峰值和保持功能的多阀驱动器??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adalberto:

    从电流容量的站点来看、我们实际上将受到温升的限制。 我构建了一个计算器来查看 DRV3946-Q1的功率损耗

    e2e.ti.com/.../power-dissipation.xlsx

    。 请告诉我、这是否有帮助。

    谢谢。

    伊比努