主题中讨论的其他器件:、 DRV110、DRV120
- 供货情况
- 我在数据表中找不到每个通道的电流输出和电流峰值输出信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Adalberto:
我已经为该器件专家分配了这篇帖子、给他一两天的时间来回答。
考虑到 OCP 阈值为11-22A、这通常意味着每个通道的峰值输出电流为11A。 不过、我会让我们的专家来详细说明这一规格。
现货供应情况、由于此器件具有高需求、目前没有库存。 我们的团队正在努力为 TI Store 获取更多样片。 如果需要紧急样片、请联系您当地的 TI 销售代表或申请 EVM。
此致、
雅各布
感谢您发送编修。 我还有其他问题要问:
我刚刚 从您的网站申请了 DRV3946-Q1EVM、或者我应该从其他人那里申请?。 如果我的请求获得批准...接下来怎么办? TI 是否正在发送购买链接? 我找到的此特定电路板的唯一经销商是 Mouser、但他们好像没有库存此电路板。 我可以从任何其他地方购买它吗?
我的设计将驱动16个阀(阀最大电流1安培)、并且我将使用此组件的峰值保持功能。 在我的上一个 PCB 版本中、我将使用 DRV110、但我不想复制同一个电路的16倍。 您是否有任何其他具有峰值和保持功能的多螺线管驱动器?? 我曾在您的网站中查看过、仅找到了 (具有峰值保持功能) DRV3946-Q1EVM (用于两个阀)、用于单个阀的 DRV110和 DRV120 (电流不足以用于我的应用)。 "我怎么了?" 是否有其他 具有峰值和保持功能的多阀驱动器??
尊敬的 Adalberto:
从电流容量的站点来看、我们实际上将受到温升的限制。 我构建了一个计算器来查看 DRV3946-Q1的功率损耗
e2e.ti.com/.../power-dissipation.xlsx
。 请告诉我、这是否有帮助。
谢谢。
伊比努