This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:无法让 DRV 芯片驱动 FET

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328652/drv8353rs-evm-not-able-to-get-the-drv-chip-to-actuate-the-fets

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353

我们在 PMSM  电机 控制器启动项目中使用了 DRV8353Rx-EVM 电路板。 我们希望从 STM32F405微控制器驱动 DRV 芯片、因此我们移除了评估板随附的 TI 板、转而将 MCU 连接到接头。

  1. 我们为 DRV 电路板提供48V 的电源电压。 当我们打开电源时、3V3 LED 将亮起。
  2. 我们已按照用户指南建立 MCU 和 DRV 板之间的所有连接(使能、2个 GND、3个 PWM 信号、所有电流检测引脚和电压检测引脚)。
  3. 我们已验证 MCU 是否向 DRV8353发送正确的使能和 PWM 信号。
  4. 我们尚未更改 任何默认电阻器或通过 SPI 进行任何配置、因为默认设置适用于我们的应用。
  5. 我们已使用 C26 = 3.3V、C24 = 12V、C33 = 48V 探测了以下引脚、因此电路板好像有电源。
  6. NFAULT LED 未亮起、因此我们假设电路板未处于故障状态且未损坏。

此时、FET 驱动器芯片似乎未启用 FET。 我们需要帮助使 FET 驱动器侦听 PWM 并驱动 FET。  

  1. 由于我们没有使用(并已拆除) TI 提供的 MCU 板、是否这种做法会阻止 DRV 芯片运行?
  2. 如果是、我们需要做什么(SPI 或硬件电阻器)来使 DRV 芯片与我们的 MCU 配合使用?

非常感谢您的帮助!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Karan、

    我将回顾这些信息、并力求在本周结束前提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、您好!

    分享你的原理图和 STM 代码发送我会检查.

    此致、

    维拉潘迪扬·V·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微控制器按照下面显示的列表连接到 EVM。 我将从 Simulink 生成微控制器的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Karan、

    您能否在 EVM 原理图上展示所有元件都更改了什么?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何改变。 甚至没有设置电阻器。 该板是从出厂时提供的。 我们只需插入上面列表中显示的各种引脚即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Karan、

    我将咨询我的团队、并希望在下周提供反馈。

    此致!
    Akjshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Akshay、我们意识到我们的使能引脚与其他一些引脚连接错误。 此电路板现在已正确响应 PWM、而且我们还能通过 SPI 与它进行通信。 但我们现在有了一个新问题:电荷泵电容器 C27似乎很快就出现了故障。 我们遇到了 GDUV 故障、当我们在启用 DRV 后测量 TP16的电压时。 数据表显示、如果电荷泵电压小于 VDRAIN +5V、则设置了 GDUV 故障-在本例中、VDRAIN 为48V、TP16为48V。 这种情况在50% PWM 下仅运行几秒钟后便会发生(我将很快在此处发布输出 PWM 的屏幕截图)我们将使用 PWM 模式、死区时间、IDRIVE 等的所有默认设置来运行 DRV。 我们之前错误地连接了引脚、而且这种情况可能会导致电路板损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Karan、

    为清晰起见、请提供 VDRAIN、VCP、GHA 至 GND 和 SHA 至 GND 的波形、栅极和源极的 GNT。

    尚不确定 CP 电容器是否损坏、但 t 有可能。

    另请注意、默认的 IDRIVE 是最大 IDRIVE、在运行前需要降低到最小设置值。 请访问: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236302/faq-drv8353rs-evm-how-to-avoid-damaging-your-drv8353rx-evm-with-too-high-idrive

    此致!
    阿克沙伊