主题中讨论的其他器件:DRV8353
我们在 PMSM 电机 控制器启动项目中使用了 DRV8353Rx-EVM 电路板。 我们希望从 STM32F405微控制器驱动 DRV 芯片、因此我们移除了评估板随附的 TI 板、转而将 MCU 连接到接头。
- 我们为 DRV 电路板提供48V 的电源电压。 当我们打开电源时、3V3 LED 将亮起。
- 我们已按照用户指南建立 MCU 和 DRV 板之间的所有连接(使能、2个 GND、3个 PWM 信号、所有电流检测引脚和电压检测引脚)。
- 我们已验证 MCU 是否向 DRV8353发送正确的使能和 PWM 信号。
- 我们尚未更改 任何默认电阻器或通过 SPI 进行任何配置、因为默认设置适用于我们的应用。
- 我们已使用 C26 = 3.3V、C24 = 12V、C33 = 48V 探测了以下引脚、因此电路板好像有电源。
- NFAULT LED 未亮起、因此我们假设电路板未处于故障状态且未损坏。
此时、FET 驱动器芯片似乎未启用 FET。 我们需要帮助使 FET 驱动器侦听 PWM 并驱动 FET。
- 由于我们没有使用(并已拆除) TI 提供的 MCU 板、是否这种做法会阻止 DRV 芯片运行?
- 如果是、我们需要做什么(SPI 或硬件电阻器)来使 DRV 芯片与我们的 MCU 配合使用?
非常感谢您的帮助!
谢谢!