This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706S-Q1EVM:无法将 GUI 连接到 EVM

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327569/drv8706s-q1evm-unable-to-connect-gui-to-evm

器件型号:DRV8706S-Q1EVM

大家好。 我尝试将 DRV8706S-Q1EVM (MD023B)连接到 GUI、但它无法正常工作。 使用12V 为电路板供电、状态 LED 闪烁(LED D5闪烁、LED D4亮起、LED D3亮起。)。 在插入 USB 后 GUI 也会自动尝试连接-->结果:硬件未连接。

我按照此链接中的指导进行操作、但未起作用。 e2e.ti.com/.../drv8706s-q1evm-unable-to-connect-gui-to-eval-board

我尝试了基于云的 GUI 0.5.5和1.2.2版以及下载的 GUI 版本0.5.5。  

我确保点击相应的变体选择器框。  我安装了下图中的驱动程序(VCP 驱动程序、D2XX 驱动程序)。 但它仍然显示硬件未连接。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    最新版本是0.5.5。  https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV87xx_DRV8106-Q1EVM-GUI/ver/0.5.5/ 这是基于云的 GUI 的链接。 您说:"GUI 在插入 USB 后也会自动尝试连接-->结果:硬件未连接。"。 是的、这将首先发生、但它不会连接。 然后单击 DRV8706S-Q1EVM 的逻辑块。  

    如果 USB 驱动程序被正确识别、Windows 设备管理器将显示如下。

    如果不是最新版本、请访问驱动程序下载链接 https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

    此致、Murugavel

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    我将波特率从115200更改为9600、但没有其他任何选项。 那么问题迎刃而解。 您可以解释原因吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    您能否从您在9600波特下使用的 GUI 中分享"关于"信息? 此 EVM 的 GUI 的当前版本为0.5.5、如下所示。 如 GUI 设置中所示、该版本仅连接115200波特。 不使用9600波特设置进行连接。 我使用 DRV8706S-Q1EVM 验证了这一点。 成功连接后、请截屏、以便我们也可以查看 EVM 固件版本。 谢谢。  

    此致、Murugavel