This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:电荷泵欠压

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1332367/drv8703-q1-charge-pump-undervoltage

器件型号:DRV8703-Q1

您好、专家:

我遇到了一个错误:故障状态寄存器= 0x84 (电荷泵欠压)。 我不知道如何纠正它、我想知道导致它的一些可能性。(输入电压为12V。)

Br、

环银

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    以下是有关客户问题的其他信息:

    输入电压为12V、每个寄存器的状态为:

    IN1_STATE 2         0x101C  //  LOCK = 011、IN1/PH = 1、IN2/PH = 0、CLR_FLT = 0 启用 Write_Main、IN2未启用

    WRITE_IDRIVE_WDD Control_State 1    0x18C7  //  TDEAD = 11、WD_EN = 0、WD_DLY = 0、IDRIVE = 111 死区时间960ns、看门狗关闭

    Write_V45V.1          0x207F  // 关闭 Control_State VDS 电流限制

    Write_Config 状态1       0x2803  // 放大= 80

    输入 PWM 频率为500Hz、占空比为50%;电源电流限制为2A、在先前调试过程中的正常工作电流值约为0.2A。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    VCP 引脚上是否连接了任何外部负载? 建议使用的电容器值是否正确?

    IDRIVE = B111是最高栅极电流驱动 设置、通常不需要该设置。 请参阅第50页的第 8.2.2.2节 IDRIVE 配置来计算客户使用的 FET 所需的 IDRIVE 设置。 通常、它应该是低得多的 IDRIVE 设置、这对 HS-FET 驱动专门所需的 VCP、CP 输出电压要求不高。

    如果故障依然存在、当 nFAULT 在该故障下变为低电平时、捕获 VM 电压 VCP 电压将很有用。 该故障何时发生? 详细描述由该故障引起的事件序列将有助于调试。 谢谢。

    此致、Murugavel