您好、专家:
我遇到了一个错误:故障状态寄存器= 0x84 (电荷泵欠压)。 我不知道如何纠正它、我想知道导致它的一些可能性。(输入电压为12V。)
Br、
环银
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
我遇到了一个错误:故障状态寄存器= 0x84 (电荷泵欠压)。 我不知道如何纠正它、我想知道导致它的一些可能性。(输入电压为12V。)
Br、
环银
大家好、
以下是有关客户问题的其他信息:
输入电压为12V、每个寄存器的状态为:
IN1_STATE 2 0x101C // LOCK = 011、IN1/PH = 1、IN2/PH = 0、CLR_FLT = 0 启用 Write_Main、IN2未启用
WRITE_IDRIVE_WDD Control_State 1 0x18C7 // TDEAD = 11、WD_EN = 0、WD_DLY = 0、IDRIVE = 111 死区时间960ns、看门狗关闭
Write_V45V.1 0x207F // 关闭 Control_State VDS 电流限制
Write_Config 状态1 0x2803 // 放大= 80
输入 PWM 频率为500Hz、占空比为50%;电源电流限制为2A、在先前调试过程中的正常工作电流值约为0.2A。
此致、
安妮
尊敬的 Annie:
VCP 引脚上是否连接了任何外部负载? 建议使用的电容器值是否正确?

IDRIVE = B111是最高栅极电流驱动 设置、通常不需要该设置。 请参阅第50页的第 8.2.2.2节 IDRIVE 配置来计算客户使用的 FET 所需的 IDRIVE 设置。 通常、它应该是低得多的 IDRIVE 设置、这对 HS-FET 驱动专门所需的 VCP、CP 输出电压要求不高。
如果故障依然存在、当 nFAULT 在该故障下变为低电平时、捕获 VM 电压 VCP 电压将很有用。 该故障何时发生? 详细描述由该故障引起的事件序列将有助于调试。 谢谢。
此致、Murugavel