This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:有关部署和错误触发的查询。

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1332004/drv3901-q1-query-regarding-deployment-and-false-trigger

器件型号:DRV3901-Q1

团队、您好!  

我在应用中使用的是 DRV3901-Q1。  

我有以下疑问。

1.爆炸熔丝是否会多次点火?  如果首次部署失败、是否会再次触发?  

2.如果不触发驾驶员的 SPI/触发引脚,可能会发生爆炸熔丝点火的情况吗?

3.是否能检测出成功部署和 OUTL/OUTH 断线之间的区别?

4. STATUS 寄存器存储在哪种存储器类型中?  

如果您分享详细信息、会有所帮助。

提前感谢!!

此致

桑鲁德希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samrudhee:

    请查看我的评论

    1.爆炸熔丝是否会多次点火?  如果首次部署失败、是否会再次触发?  

    Ibinu>> DRV3901-Q1可以再次重新触发、以防再次将命令发送给驱动器。 但是、必须在第二个部署命令之前发出 CLR_FAULT 命令

    2.如果不触发驾驶员的 SPI/触发引脚,可能会发生爆炸熔丝点火的情况吗?

    Ibinu>>防止 热熔丝意外触发是具有 ASIL-C 等级的 DRV3901-Q1的假定安全目标之一。 有关此主题的更多详细信息、请参阅安全手册

    3.是否能检测出成功部署和 OUTL/OUTH 断线之间的区别?

    Ibinu >>负载电阻诊断可用于相同目的。 数据表应用部分提供了相同的过程

    4. STATUS 寄存器存储在哪种存储器类型中?  

    Ibinu>>状态寄存器位于易失性存储器中、如果 PVDD 和 VDD 电源都丢失、则状态寄存器将丢失。 但是、如果  存在其中任一电源、则寄存器信息会由于 SAFE_5V 电源而保留。

    请告诉我、这是否有助于澄清问题

    谢谢。

    伊比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu:  

    非常感谢您的快速响应。  

    您的意见对我们的开发确实有帮助。  

    您能否分享以下问题的详细信息?  

    您能否分享 DRV3901-Q1的时基故障率  

    2.您能向我们发送 CRC 算法和查找表进行配置吗?  

    此致  

    桑鲁德希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samrudhee:

    请查看我的评论

    1.这是我们提供的功能安全文档的一部分、可通过 TI.com 进行访问。 请在 https://www.ti.com/product/DRV3901-Q1#tech-docs 中申请相同内容 

    2.请参阅随附的 DRV39xx CRC 计算计算器。

    e2e.ti.com/.../CRC8_5F00_Calculator_5F00_DRV39xx.xlsx

    谢谢。

    伊比努