您好、团队成员:
我的客户询问在使用 Enable 时输出停止需要多长时间、DS 提到最大为1ms。 他们希望使用它在过流情况下实现快速关断。
我感觉双缓冲6个 PWM 输入、因此禁用 DRV8350输入信号可能更快、以确保禁用输出。
您是否同意并请确认您的建议。 客户正在寻找最快的硬件禁用方式。
未来产品是否有 STO 计划?
Br、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Frank、
客户是否出于某种原因不想使用 VDS 过流保护?
以下应用手册介绍了电机驱动器的切断开关:
https://www.ti.com/lit/an/slva991a/slva991a.pdf
使用此 DRV835x 的参考设计:
https://www.ti.com/tool/TIDA-01629
关于未来器件、我会在营销方面与您联系。
此致!
阿克沙伊
尊敬的 Akshay:
因为事实证明、客户已经拥有用于关闭功率级的 HSS。 在规范中,他需要有两个预防措施。
限制 H 桥的电源并确保输入是禁用的、这意味着输出是稳定的并且对于输入是快速的不可知的。 然而、原则上、Enable 会使功能变慢。 另外客户提出了一个更好的名字、Nsleep 这在我看来也是一个更好的描述。 此外、与营销人员分享一个真正的 Enable 引脚可为客户节省外部组件、从而使我们的器件更易于在其系统中设计。
韩语、
弗兰克