This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:它是否具有 STO (安全转矩关闭)功能或紧急关闭功能

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333005/drv8350-does-it-have-sto-safe-torque-off-features-or-emergence-shutdown

器件型号:DRV8350

您好、团队成员:

我的客户询问在使用 Enable 时输出停止需要多长时间、DS 提到最大为1ms。 他们希望使用它在过流情况下实现快速关断。

我感觉双缓冲6个 PWM 输入、因此禁用 DRV8350输入信号可能更快、以确保禁用输出。

您是否同意并请确认您的建议。 客户正在寻找最快的硬件禁用方式。

未来产品是否有 STO 计划?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Frank、

    客户是否出于某种原因不想使用 VDS 过流保护?

    以下应用手册介绍了电机驱动器的切断开关:  

    https://www.ti.com/lit/an/slva991a/slva991a.pdf

    使用此 DRV835x 的参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01629

    关于未来器件、我会在营销方面与您联系。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    因为事实证明、客户已经拥有用于关闭功率级的 HSS。 在规范中,他需要有两个预防措施。

    限制 H 桥的电源并确保输入是禁用的、这意味着输出是稳定的并且对于输入是快速的不可知的。 然而、原则上、Enable 会使功能变慢。 另外客户提出了一个更好的名字、Nsleep 这在我看来也是一个更好的描述。 此外、与营销人员分享一个真正的 Enable 引脚可为客户节省外部组件、从而使我们的器件更易于在其系统中设计。

    韩语、

    弗兰克