请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8424 大家好、
我收到了一些问题。 客户 担心以下设备的使用方式存在任何问题。
您能支持这些内容吗?
- 如果未使用 FAULT 引脚、是否可以直接转至 GND?
- 上电时、施加3.3V 电压(用于 STEP、ENABLE、DIR、SLEEP)的时间早于24V (VM)。 可以吗?
- 为了避免系统上电时的瞬时激励、
ENABLE 下拉10k Ω、以便 EN 引脚在启动时约为0.1V。 可以吗?
此致、
转至