This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:DRv8424/6查询

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333474/drv8424-drv8424-6-inquiry

器件型号:DRV8424

大家好、

我收到了一些问题。 客户 担心以下设备的使用方式存在任何问题。  

您能支持这些内容吗?

  • 如果未使用 FAULT 引脚、是否可以直接转至 GND?  
  • 上电时、施加3.3V 电压(用于 STEP、ENABLE、DIR、SLEEP)的时间早于24V (VM)。 可以吗?
  • 为了避免系统上电时的瞬时激励、
    ENABLE 下拉10k Ω、以便 EN 引脚在启动时约为0.1V。 可以吗?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    请参阅以下答案。

    • 如果未使用 FAULT 引脚、是否可以直接转至 GND? 是的、它可以保持开路或连接到 GND。 它是一个开漏输出、所以无需连接至 GND。  
    • 上电时、施加3.3V 电压(用于 STEP、ENABLE、DIR、SLEEP)的时间早于24V (VM)。 可以吗? 是的、没关系。
    • 为了避免系统上电时的瞬时激励、
      ENABLE 下拉10k Ω、以便 EN 引脚在启动时约为0.1V。 可以吗? 是的、VIH 低电平为最大值0.6V。 因此、高达0.6V 将被视为低电平。

    此致、Murugavel