This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:R_ISEN 的最大值是多少

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830, DRV8832, DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333083/drv8833-what-is-the-maximum-value-for-r_isen

器件型号:DRV8833
主题中讨论的其他器件:DRV8832、DRV8830

您好!

我正在尝试确定过流保护选择电阻器 R_ISEN 是否存在最大值。
在 drv8830和 drv8832的数据表中、都提到了一个最大值、该值指示要设置为限值的最小电流。

在 drv8830的数据表中、似乎没有提到这样的最大值。
不过、这些设计似乎有很多共同点。 因此、这是可以肯定的。

所述电阻是否有最大值?

提前感谢。

西缅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simeon:

    请对 DRV8833使用相同的范围、并对0到1Ω 使用相同的范围。 通常、 必须遵循指定的上升电压范围。 与其他两种变体相比、DRV8833可以支持更高的峰值电流、因此上升的电流应保持较小、以最大限度地减少压降和上升过程中的功率耗散。  

    是否有具体的值或原因、您希望使用>  1Ω 的电阻器来升高? 谢谢你。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我不会使用大于 1Ω 的电阻器。

    原因是:我想用一个明显低于200mA 的堵转电流来驱动一个小型直流电机。 即80mA。
    这需要我使用一个2 5Ω 电阻器。

    我将寻找不同的解决方案。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simeon:

    感谢您分享有关您的电机及其用例的详细信息。 您是否尝试使用了2.5Ω 电阻器? 是否有任何问题? 您正在寻找单路或双路 H 桥驱动器?  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、  

    我尝试使用了具有更高阻值的电阻器、它似乎工作正常。 这就是我一开始就问这个问题的原因。
    我使用了单个 H 桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simeon:

    感谢您的更新。 我将根据内部设计 进行检查、以确定使用较高阻值电阻进行上升时器件运行是否存在任何问题。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simeon:

    结论是、只要 上升的两端电压在 VTRIP 规范的最小值和最大值范围内、使用> 1Ω 不应导致任何问题。 如果它支持您的应用的要求、您应该对它感到满意。 请尝试使用应用允许的最小值。

    请记住、输出端的短路情况会使 VISEN 显著高于 绝对最大规格、并会永久损坏器件。 使用更高的上升率会增加此漏洞。 最好使用限流电源、以避免在输出端发生短路时出现这种情况。

    谢谢。  

    此致、Murugavel