主题中讨论的其他器件:DRV8832、DRV8830 、
您好!
我正在尝试确定过流保护选择电阻器 R_ISEN 是否存在最大值。
在 drv8830和 drv8832的数据表中、都提到了一个最大值、该值指示要设置为限值的最小电流。
在 drv8830的数据表中、似乎没有提到这样的最大值。
不过、这些设计似乎有很多共同点。 因此、这是可以肯定的。
所述电阻是否有最大值?
提前感谢。
西缅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试确定过流保护选择电阻器 R_ISEN 是否存在最大值。
在 drv8830和 drv8832的数据表中、都提到了一个最大值、该值指示要设置为限值的最小电流。
在 drv8830的数据表中、似乎没有提到这样的最大值。
不过、这些设计似乎有很多共同点。 因此、这是可以肯定的。
所述电阻是否有最大值?
提前感谢。
西缅
您好、Simeon:
结论是、只要 上升的两端电压在 VTRIP 规范的最小值和最大值范围内、使用> 1Ω 不应导致任何问题。 如果它支持您的应用的要求、您应该对它感到满意。 请尝试使用应用允许的最小值。
请记住、输出端的短路情况会使 VISEN 显著高于 绝对最大规格、并会永久损坏器件。 使用更高的上升率会增加此漏洞。 最好使用限流电源、以避免在输出端发生短路时出现这种情况。

谢谢。

此致、Murugavel