This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:80MHz 相关的 EMC 问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333282/drv8889-q1-emc-problem-around-80mhz

器件型号:DRV8889-Q1

您好、团队成员:

今天大家好。

我们的客户在照明应用中遇到了一些 EMC 问题。  他们发现、80M 频率附近的超限与 DRV8889的工作状态密切相关、当强制器件进入睡眠模式时、可以解决80MHz 周围的 EMC 问题。

我们初步判断80M EMC 问题可能是由电荷泵向外传导引起的、您能帮助确认:
80M EMI 可能来自 DRV8889的哪个部件?
2.数字振荡器的频率是多少?
A B 相电流斩波控制的开关频率是多少
4、有哪些相应的优化和改进措施、比如如何调整电荷泵的展频、降低电荷泵的输出电压和电流等。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们初步判断80M EMC 问题可能是由电荷泵向外传导引起的、您能帮助确认:
    80M EMI 可能来自 DRV8889的哪个部件? 器件中没有80MHz 基频源。  
    2.数字振荡器的频率是多少? 10 MHz 或16 MHz 中的任意一种。 两种情况下、80 MHz 都是谐波频率。
    3. A B 相电流斩波控制的开关频率是多少? 这取决于使用的智能调优衰减模式、VM 电压、IFS 电流以及步进电机的 L 和 R 值。 通常、它将在数十 kHz 范围内
    4.相应的优化和改进措施有哪些、比如如何调整电荷泵的展频、降低电荷泵的输出电压和电流等?

    -启用 SSC (扩频)应该减轻数字振荡器谐波。

    -使用 CTRL1寄存器设置降低压摆率 SR 将减少由开关边沿产生的任何谐波。

    -在通常介于 VM 和220nF 电容器之间的 CP 电容器中使用铁氧体磁珠将降低电荷泵的 EMC。

    -在 AOUT1、2和 BOUT 上用2.2nF 的电容接地也有助于降低这种谐波频率。  

    在记录的频谱中、10的倍数或16 MHz 基频中是否有任何其他峰值? 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel:

    感谢您的反馈。 您能为以下问题提供帮助吗:

    1.启用 SSC (展频)应该可以缓解数字振荡器谐波。

    如何在数字振荡器和电荷泵上激活 SSC? 我看到数据表中没有关于如何展频的说明。

    2.在记录频谱中、10倍频或16 MHz 基频的倍数中是否有其他峰值?

    我们将 与您合作并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.我刚刚验证并确认此设备已永久启用。 请参阅数据表的第13页。

    2.好的,请告诉我们。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel:

    1. 客户是否有机会配置数字振荡器和电荷泵的 SSC? 我们希望或多或少使用展频进行操作以进行验证。
    2. 这里的发言提到:

       

      这是否意味着只有当芯片提供输出时才激活 SSC?

      我们遇到的 EMC 问题是、即使没有电机连接、只要芯片初始化、就会产生大量的辐射。

    3. 现场测试数据中没有10M 或16M 的基本频率和相关谐波。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.正如我之前提到的, 这个设备中的 SSC 是一个特性。 无法禁用此功能。   

    2.您突出显示的语句意味着、除了已处于激活状态的 SSC 外、输出压摆率 SR 还必须配置为适合应用的最低可能 SR 设置、以更大限度地减少器件的辐射发射。 快速 SR 将产生更强的辐射发射。

    3. "现场测试数据中没有10M 或16M 的基本频率和相关谐波。" 这可以排除内部数字时钟作为80MHz 潜在源的可能性。  

    如果客户在 AOUTx 和 BOUTx 上没有电容器、则可以尝试在每个输出上使用3.3nF 至 GND。 这样可以减少发射。 您提到发射是在没有电机连接的情况下、我还没有讨论衰减模式。 在空载情况下、可能不会发生斩波 TON 和 tOFF。 输出端是否连接了长电缆线束? 在本例中、我提到的电容器肯定会有所帮助。   

    此致、Murugavel