您好、团队成员:
今天大家好。
我们的客户在照明应用中遇到了一些 EMC 问题。 他们发现、80M 频率附近的超限与 DRV8889的工作状态密切相关、当强制器件进入睡眠模式时、可以解决80MHz 周围的 EMC 问题。
我们初步判断80M EMC 问题可能是由电荷泵向外传导引起的、您能帮助确认:
80M EMI 可能来自 DRV8889的哪个部件?
2.数字振荡器的频率是多少?
A B 相电流斩波控制的开关频率是多少
4、有哪些相应的优化和改进措施、比如如何调整电荷泵的展频、降低电荷泵的输出电压和电流等。
非常感谢。