This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:PWM

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1325986/drv8912-q1-pwm

器件型号:DRV8912-Q1

大家好、

我的客户在测试 DRV8912-Q 时遇到以下问题、您能帮助我们提供一些评论吗?

谢谢。

背景:客户使用 DRV8912-Q1 PWM 驱动多端口阀。

问题:在瞬时启动期间(在使能半桥之后、在使能 PWM 之前)、使能的低侧将被上拉并具有驱动能力。  

测试程序:
1.单步执行,在半桥启用完成且 PWM 未启用时观察 PWM 输出。

红色线是 PWM 高侧、蓝色线是 PWM 低侧。
PWM 的低侧被拉高、负载正在运行、并具有驱动能力。

2.为验证各个差异是否存在、客户 在高侧和低侧互换了使能 来观察波形

下图显示 配置完成后低侧实际上上拉  

配置顺序:
初始化:
1、PWM 通道使能
2、PWM_FW 使能
3、PWM_MAP
4、PWM_FREQ
5、PWM_DIS (全部关闭)
main 函数:
1、PWM_DUTY 配置
2、PWM_1/2桥配置
3、PWM_DIS (打开相应的 PWM 使能)
检查 PWM 更改时关闭所有 PWM_DIS 启用机制

谢谢。

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的问题。 周一2月19日是美国的国家假日。 请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    是在 EVM 上执行的还是在自己的 PCB 上执行的。 如果是他们自己的 PCB、您能否为他们的 PCB 提供原理图。 我可以使用 EVM 在我这边执行测试、然后给您更新。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthi:

    请参阅下面的原理图。 负载为 多端口阀。

    客户推测、当使用同步整流时、PWM 半桥被启用、这会导致低侧持续电流 FET 开路、从而导致低侧被上拉。

    客户尝试将同步整流更改为异步整流、低 侧 未上拉。  

    客户 目前不清楚同步整流为什么会导致这种情况、而异步整流中不会发生这种情况。 您能评论一下吗?

    谢谢。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    请给我24小时的时间来调查并作出回应。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。  

    在所有板上观察到的情况。 对于同步模式、它们能否  在 OP_CTRL_X 寄存器中从 HBX_HS_EN 切换到 HBX_LS_EN 并记录相应的波形。  

    此致!

    凯尔蒂