主题中讨论的其他器件: TMS320F2812、DRV592、DRV8962
我目前正在设计一个实验室反应堆控制板、它有2个 Peltier 和2个加热器电阻器。 Peltier 仅用于冷却、因此我计划在单个方向上使用它。 输入电压为15V、一个珀耳帖在15V 时消耗6A 电流。 该板具有 ATmega328 MCU。
我的问题是,对于单向 Peltier 操作,使用 DRV8262是否合理? 使用简单的电压反馈降压转换器是否更好? (电压反馈由 MCU PWM 控制)
P.s:我也可以平行的 Peltier 模块。
此致、