This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:单向珀耳帖驱动

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV592, DRV8262, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1334685/drv8262-single-direction-peltier-driving

器件型号:DRV8262
主题中讨论的其他器件: TMS320F2812、DRV592、DRV8962

我目前正在设计一个实验室反应堆控制板、它有2个 Peltier 和2个加热器电阻器。 Peltier 仅用于冷却、因此我计划在单个方向上使用它。 输入电压为15V、一个珀耳帖在15V 时消耗6A 电流。 该板具有 ATmega328 MCU。

我的问题是,对于单向 Peltier 操作,使用 DRV8262是否合理? 使用简单的电压反馈降压转换器是否更好? (电压反馈由 MCU PWM 控制)

P.s:我也可以平行的 Peltier 模块。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MHEL:

    您提到了"我的问题是,对于单方向 Peltier 操作,使用 DRV8262是否合理? 使用简单的电压反馈降压转换器是否更好? (电压反馈由 MCU PWM 控制)"。 TI 有多种用于驱动 TEC 的选项。 下面是一些示例应用手册和参考设计。 也许您可以通过站点搜索和/或 E2E 论坛搜索找到更多信息。

     https://www.ti.com/lit/an/spra873/spra873.pdf、 使用 TMS320F2812 DSP 和 DRV592功率放大器的热电制冷器控制。

     https://www.ti.com/lit/an/snvaa70/snvaa70.pdf、《 适用于40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计》。

    3. https://www.ti.com/lit/an/slaae59/slaae59.pdf、 使用电压输出智能 AFE 和直流/直流转换器的闭环 TEC 控制电路。

    4. https://www.ti.com/lit/an/slua979a/slua979a.pdf,《 驾驶珀耳帖元件:效率和老化》。  

    5. https://www.ti.com/tool/TIDA-050017、 适用于3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计。  

    也就是说、也可以选择使用 DRV8262驱动 TEC。 内部电流调节和电流检测可用于独立闭环 TEC 电流调节器、并支持双向操作。 如果只需要单向驱动、则可以考虑使用 DRV8962。  

    此致、Murugavel