This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:如果施加负电流、ASR 和 AAR 使能将不会导致 LS FET 上出现0V 压降

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1335217/drv8316c-asr-and-aar-enable-will-not-lead-to-0v-drop-on-ls-fet-if-negative-current-is-applied

器件型号:DRV8316C

您好!

目前、我们正在探索 DRV8316C 及其 ASR/AAR 功能。  我们使用6xPWM 模式、而 不是使用内部逐周期电流限制。 CSA_GAIN 为0x0、ILIM_RECIR 为0x0。

为了验证此功能是否正常工作、我们需要将所有 PWM 输入设置为低电平。 之后、我们向 OUTA 施加负电流、预计 LS-FET A 的体二极管会导致电压下降至-0V7左右。

我们的测量证实、如果我们将负电流限制为~1A、则存在~0V7压降。

之后、我们配置0x07=0x0C (控制寄存器5、EN_ASR 和 EN_ASS =0b1)并期望电压降为~0V。 我们回读寄存器、CCR_5的结果是预期值(0x0C)。

遗憾的是、我们无法确认压降也会下降。

请您澄清一下、为什么启用 ASR/AAR 后、我们没有看到0V 的电压?

谢谢。

弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    感谢您的提问。   

    您能否进一步澄清这一点:  

    [quote userid="520436" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1335217/drv8316c-asr-and-aar-enable-will-not-lead-to-0v-drop-on-ls-fet-if-negative-current-is-applied

    之后、我们配置0x07=0x0C (控制寄存器5、EN_ASR 和 EN_ASS =0b1)并期望电压降为~0V。 我们回读寄存器、CCR_5的结果是预期值(0x0C)。

    遗憾的是、我们无法确认压降也会下降。

    [/报价]

    您需要测量的是背面的什么电压、而不是0V 电压?  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我们测量 OUTA <-> GND。 我们测量-0V7、这似乎是体二极管电压。 我们在控制寄存器5 (偏移量0x07)中设置的 EN_ASR 和 EN_ASS 位的值无关。 为了确认我们正确设置了位、我们回读了寄存器的值并设置了预期的位。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    感谢您提供澄清信息。  

    请允许我在本周探讨这一问题并采取后续行动。  如果有任何支持性问题需要帮助解决、我会作出回应。  

    此致、

    -约书亚