Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315EVM, MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: MCF8315EVM、 MSP430FR2355
大家好、
MCF8315A 不响应 IIC。 没有响应(从不成功)。 0x01地址不仅没有 ACK 响应、而且对所有地址也没有响应。 它不响应手册中提到的黄色 ACK 信号。

该电路如下


客户已完成以下检查:
电源如下:VM 电源= 12V、DVDD 电压= 1.55V、AVDD 电压= 3.6V、FG 10K 电阻器已确认连接正确。 VCP 电压= 5.1V、IIC 逻辑高电平为3.3V、逻辑低电平为0V、工作频率为6kHz (尝试增大或减小频率是不可行的)。 制动器电压= 0V、 速度/唤醒保持71.9kHz 的90% PWM 信号(尝试取消 C8不起作用)。
IIC 逻辑分析仪时序如下:

此致、
安妮