This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:IIC 无响应

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315EVM, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1334709/mcf8315a-no-response-from-iic

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8315EVMMSP430FR2355

大家好、

MCF8315A 不响应 IIC。 没有响应(从不成功)。 0x01地址不仅没有 ACK 响应、而且对所有地址也没有响应。 它不响应手册中提到的黄色 ACK 信号。

该电路如下

客户已完成以下检查:

电源如下:VM 电源= 12V、DVDD 电压= 1.55V、AVDD 电压= 3.6V、FG 10K 电阻器已确认连接正确。  VCP 电压= 5.1V、IIC 逻辑高电平为3.3V、逻辑低电平为0V、工作频率为6kHz (尝试增大或减小频率是不可行的)。  制动器电压= 0V、 速度/唤醒保持71.9kHz 的90% PWM 信号(尝试取消 C8不起作用)。

IIC 逻辑分析仪时序如下:

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    客户使用什么 MCU 来发送 I2C 通信?

    如果 客户拥有 MCF8315EVM、他们是否可以尝试通过跳线将 I2C 引脚和 GND 从板载 MSP430FR2355连接到电路板上、并查看是否 可以使用 Motor Studio 应用程序与 MCF8315A 通信?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    客户使用的 MCU 是 stm32f103vet6、软件模拟 IIC。  他无法使用上拉方法或推挽输出开关读取模式方法进行通信。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    只是确认一下、他们是否曾尝试在 MCF8315EVM 上使用 MSP430与 MCF8315A 进行通信? 或者、如果他们拥有 MSP430FR2355 LaunchPad、则可以按照以下常见问题解答中的说明尝试与 MCF8315A 进行通信: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246892/faq-program-mcx-bldc-motor-driver-through-i2c-using-msp430-launchpad

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    客户是否可以在发送 I2C 字节后检查主机 MCU 是否正确释放 SDA 线? 主机必须释放 SDA 线、目标才能将 SDA 引脚作为 ACK 驱动为低电平。

    此致、

    约书亚