This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:硬件器件模式和连续电流额定值的基准设计

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8873H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337639/drv8873-q1-referance-design-for-hardware-device-mode-and-continuous-current-rating

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8873H-Q1EVM

您好

我们计划 在汽车项目中使用 DRV8873HPWPRQ1。 控制 I/O 将连接到 STM320B! 微控制器实现。(在3.3V 下工作)我们需要连续电流为8A、峰值电流额定值为10A 的电机驱动器。 在 DRV8873-Q1数据表中 、峰值电流额定值指定为10A。 请告知我们此 IC 的连续电流额定值。

另外、请告诉我们、此 IC 是否有任何参考设计。 目前、以下是我们在硬件器件模式原理图中的实现。 如果原理图没有问题、敬请告知。

此致

预仿真模型