主题中讨论的其他器件: DRV8873H-Q1EVM
您好
我们计划 在汽车项目中使用 DRV8873HPWPRQ1。 控制 I/O 将连接到 STM320B! 微控制器实现。(在3.3V 下工作)我们需要连续电流为8A、峰值电流额定值为10A 的电机驱动器。 在 DRV8873-Q1数据表中 、峰值电流额定值指定为10A。 请告知我们此 IC 的连续电流额定值。
另外、请告诉我们、此 IC 是否有任何参考设计。 目前、以下是我们在硬件器件模式原理图中的实现。 如果原理图没有问题、敬请告知。

此致
预仿真模型