主题中讨论的其他器件:DRV8308、 MCF8316A、MCF8315A
我们是团队 FoundryM 我们正在生产的纯气呼吸器设备, 我们以前通过制造商的鼓风机驱动器控制鼓风机。现在、我们希望将该鼓风机电路包含到单板设计中
、因为我们选择了 DRV8308模块、并且我们订购了评估板。现在、我们正在尝试与该鼓风机进行通信、但它无法正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是团队 FoundryM 我们正在生产的纯气呼吸器设备, 我们以前通过制造商的鼓风机驱动器控制鼓风机。现在、我们希望将该鼓风机电路包含到单板设计中
、因为我们选择了 DRV8308模块、并且我们订购了评估板。现在、我们正在尝试与该鼓风机进行通信、但它无法正常工作。
尊敬的 Laxmi:
您是否愿意提供有关系统的更多信息:
我之所以提出这些问题、是因为 DRV8308调优可能比较困难。 我们拥有 MCF8316A 或 MCF8315A 等较新器件、这些器件具有更大的功能集、可提高声学性能、缩短启动时间等。 这些器件具有更平滑的调优过程。
对于 DRV8308 GUI 的通信问题、如果您转至 GUI 中的"All Registers"选项卡并单击"Read All"按钮、寄存器是否会以不同的值更新? 您也可以尝试写入寄存器、然后读回该寄存器、以查看写入命令是否成功。 如果这两种方法都不成功、您是否能够从 SCLK、SCS、SDATAI 和 SDATAO 跳线的 MCU 侧提供 SPI 信号捕捉?
此致、
约书亚
尊敬的 Laxmi:
根据我从鼓风机产品说明书中看到的信息、我认为 MCF8316A 能够支持此电机、但电流将被限制在最大峰值8A。
对于 DRV8308的通信问题、您能否提供/检查以下内容:
1.请检查 VINT 和 VREG 的电压、确保分别输出1.8V 和5V。 VREG 可在 JP1引脚3上测量。 VINT 可以在 C7上测量。
2.请 从 SCLK、SCS、SDATAI 和 SDATAO 跳线的 MCU 侧提供 SPI 通信的捕捉。
此致、
约书亚