This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:需要控制风机的支持

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, DRV8308, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336901/drv8308evm-require-a-support-from-controlling-blower

器件型号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8308MCF8316A、MCF8315A

我们是团队 FoundryM 我们正在生产的纯气呼吸器设备, 我们以前通过制造商的鼓风机驱动器控制鼓风机。现在、我们希望将该鼓风机电路包含到单板设计中  、因为我们选择了 DRV8308模块、并且我们订购了评估板。现在、我们正在尝试与该鼓风机进行通信、但它无法正常工作。   

上传文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxmi:

    您是否愿意提供有关系统的更多信息:

    1. 系统的功率级别是多少?
    2. 电机的最大额定电流是多少?
    3. 24V 是电机系统的预期电压吗?
    4. 您是否对无传感器解决方案感兴趣?

    我之所以提出这些问题、是因为 DRV8308调优可能比较困难。 我们拥有 MCF8316A 或 MCF8315A 等较新器件、这些器件具有更大的功能集、可提高声学性能、缩短启动时间等。 这些器件具有更平滑的调优过程。

    对于 DRV8308 GUI 的通信问题、如果您转至 GUI 中的"All Registers"选项卡并单击"Read All"按钮、寄存器是否会以不同的值更新? 您也可以尝试写入寄存器、然后读回该寄存器、以查看写入命令是否成功。 如果这两种方法都不成功、您是否能够从 SCLK、SCS、SDATAI 和 SDATAO 跳线的 MCU 侧提供 SPI 信号捕捉?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Joshua:

    请查找随附的鼓风机数据表以供参考、并建议调整过程。

    我们尝试使用12V 电源、但它没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxmi:

    根据我从鼓风机产品说明书中看到的信息、我认为 MCF8316A 能够支持此电机、但电流将被限制在最大峰值8A。

    对于 DRV8308的通信问题、您能否提供/检查以下内容:

    1.请检查 VINT 和 VREG 的电压、确保分别输出1.8V 和5V。 VREG 可在 JP1引脚3上测量。 VINT 可以在 C7上测量。

    2.请  从 SCLK、SCS、SDATAI 和 SDATAO 跳线的 MCU 侧提供 SPI 通信的捕捉。

    此致、

    约书亚