This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C-Q1:需要 BLDC 器件通过 LIN 通信直接控制速度

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C-Q1, MCT8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337439/mcf8315c-q1-need-a-bldc-device-controls-the-speed-directly-via-lin-communication

器件型号:MCF8315C-Q1
主题中讨论的其他器件: MCT8315A

是否有可直接控制 BLDC 三相电机电流大小的器件? 主芯片不需要处理电流、而主芯片直接通过 LIN 通信控制速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    是否有器件可以直接控制 BLDC 三相电机电流的大小?

    我们的 MCx 器件提供扭矩/电源环路控制模式。 在该控制模式下、流向电机的相电流调节为设定值。  有关扭矩模式的说明、请参阅 MCF8315C-Q1数据表的第6.3.12.4节; 有关电源环路控制模式的说明、请参阅 MCT8315A 数据表的第7.3.13节。

    Unknown 说:
    主要芯片直接通过 LIN 通信控制速度

    您能提供一个简单的方框图、以便我能确保我了解预期的连接吗?  

    此致、

    约书亚