请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315C-Q1 主题中讨论的其他器件: MCT8315A
是否有可直接控制 BLDC 三相电机电流大小的器件? 主芯片不需要处理电流、而主芯片直接通过 LIN 通信控制速度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有可直接控制 BLDC 三相电机电流大小的器件? 主芯片不需要处理电流、而主芯片直接通过 LIN 通信控制速度。
尊敬的 Yuhao:
是否有器件可以直接控制 BLDC 三相电机电流的大小?
我们的 MCx 器件提供扭矩/电源环路控制模式。 在该控制模式下、流向电机的相电流调节为设定值。 有关扭矩模式的说明、请参阅 MCF8315C-Q1数据表的第6.3.12.4节; 有关电源环路控制模式的说明、请参阅 MCT8315A 数据表的第7.3.13节。
Unknown 说:主要芯片直接通过 LIN 通信控制速度
您能提供一个简单的方框图、以便我能确保我了解预期的连接吗?
此致、
约书亚