尊敬的所有人:
我们使用的是 DRV8955电机驱动器。 我们将其 MODE 设置为330k Ω 至 GND (四个独立的高阻态、MODE_1.23V 上的电压)、并将 IN1-4和 EN1-4拉至 GND。
之后、如果我们将任何一个输出上拉1k Ω 至 VM=12V、则可在输出上测量6、3V。 我认为它应该是12V、因为高阻态。 在示波器上、所有输入和输出引脚均为静态状态。
你有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我们使用的是 DRV8955电机驱动器。 我们将其 MODE 设置为330k Ω 至 GND (四个独立的高阻态、MODE_1.23V 上的电压)、并将 IN1-4和 EN1-4拉至 GND。
之后、如果我们将任何一个输出上拉1k Ω 至 VM=12V、则可在输出上测量6、3V。 我认为它应该是12V、因为高阻态。 在示波器上、所有输入和输出引脚均为静态状态。
你有什么想法吗?
尊敬的 David:
感谢您的参与、这里是图片: 
您可以在图片上看到所使用的设置和外部1kOhm 上拉电阻器。 驱动器处于330k 至 GND 模式(理论上、我希望)。 
在示波器图像上:
蓝色通道:VM 电压
黄色通道:DRV8955 OUT1电压
粉色通道:DRV8955 MODE 引脚电压
您可以看到:如果 MODE 引脚电压为1.23V、OUT1电压约为6.3V、我认为应该为12V。
如果我将 MODE 引脚电压更改为0V (模式0)、电流控制处于运行状态、且 OUT1输出电平在0V 和 VM 之间变化、这是正常情况。
我不明白、在330k 至 GND 模式下的电流泄漏是什么。 我使用 DRV8955PEVM 板重复了该测试、结果是相同的。
您好、Pal
当配置为高阻抗模式(MODE = GND、带330kΩ 电阻器)时、DRV8955可对每个半桥输出提供单独控制。 理想情况下、当连接到12V 的1kΩ 上拉电阻器时、您会期望输出引脚具有理想的12V 电压、但内部漏电流会导致出现轻微偏差。
我认为 通过电阻器的合并电流消耗的附加负载会导致压降、与理想电源电压相比、会降低在输出引脚上观察到的电压。 这种影响在阻抗较低的负载下变得更加明显。
您的负载的阻抗是多少?
如果可能、您能否使用1kΩ 上拉电阻器且 未连接负载来测量 OUT1电压?
此致!
大卫
嘿、Pal、
接下来的几天、David 就在 PTO 工作、我将为您提供支持。
在 低电流睡眠模式中情况相同。
我认为它应该少得多(大约三分之一)、一直到处于睡眠模式的1.8mA、您能测试/确认这一点吗?
其他引脚是否有此类泄漏?
否、它应该仅是输出引脚。
这种泄漏电流将存在于我们的任何集成器件中、您必须切换到栅极驱动器才能完全消除该电流。 如果查看其他器件、请在数据表中查找 R_Hi-Z 规格或类似规格、但并非我们的所有数据表都列出了此规格。 例如、在下面 DRV8143中、泄漏电流将介于1.4kΩ 8.5mA 到0.185mA 之间、但可能位于中间某个位置。

此致!
雅各布