This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:DRV8955高阻态问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955, DRV8955PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1332338/drv8955-drv8955-high-z-state-problem

器件型号:DRV8955

尊敬的所有人:

我们使用的是 DRV8955电机驱动器。 我们将其 MODE 设置为330k Ω 至 GND (四个独立的高阻态、MODE_1.23V 上的电压)、并将 IN1-4和 EN1-4拉至 GND。

之后、如果我们将任何一个输出上拉1k Ω 至 VM=12V、则可在输出上测量6、3V。  我认为它应该是12V、因为高阻态。 在示波器上、所有输入和输出引脚均为静态状态。

你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    如果可能、您能否发送布局和示波器图像的图片、以便更好地理解此问题?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的参与、这里是图片:

    您可以在图片上看到所使用的设置和外部1kOhm 上拉电阻器。 驱动器处于330k 至 GND 模式(理论上、我希望)。



    在示波器图像上:
    蓝色通道:VM 电压
    黄色通道:DRV8955 OUT1电压
    粉色通道:DRV8955 MODE 引脚电压

    您可以看到:如果 MODE 引脚电压为1.23V、OUT1电压约为6.3V、我认为应该为12V。
    如果我将 MODE 引脚电压更改为0V (模式0)、电流控制处于运行状态、且 OUT1输出电平在0V 和 VM 之间变化、这是正常情况。
    我不明白、在330k 至 GND 模式下的电流泄漏是什么。 我使用 DRV8955PEVM 板重复了该测试、结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    我将在实验室中审查这个问题、并与我的团队进行核实。 我会在了解更多信息后立即伸出手。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    当配置为高阻抗模式(MODE = GND、带330kΩ 电阻器)时、DRV8955可对每个半桥输出提供单独控制。 理想情况下、当连接到12V 的1kΩ 上拉电阻器时、您会期望输出引脚具有理想的12V 电压、但内部漏电流会导致出现轻微偏差。

    我认为 通过电阻器的合并电流消耗的附加负载会导致压降、与理想电源电压相比、会降低在输出引脚上观察到的电压。 这种影响在阻抗较低的负载下变得更加明显。

    您的负载的阻抗是多少?  

    如果可能、您能否使用1kΩ 上拉电阻器且 未连接负载来测量 OUT1电压?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的回答。
    您让我仅使用1kOhm 电阻在无负载的情况下测量 OUT1。 我的测量是在没有负载的情况下进行的!
    我们使用此器件驱动单极、双极和直流传动器、负载取决于它们的类型、
    该值介于1和100欧姆之间。
    其他影响:当我使用这个1k Ω 负载激活睡眠信号时、OUT1电压为10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    我将与设计团队一起了解泄漏电流规格。 我将在星期一通报任何情况。

    当您说"激活 睡眠信号"时、这是否意味着您将 nSLEEP =高电平(唤醒器件)或 nSLEEP =低电平(使器件进入睡眠状态)?  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    激活 睡眠信号意味着我将器件置于睡眠状态(0V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    感谢您的澄清。  

    我还在等设计团队再回来。 我明天会告诉您任何更新。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    我仍在等待设计团队的测试结果。 目前还没有更新、但我会在了解更多信息后立即进行更新。  

    感谢您的耐心。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    我刚刚从设计中得到信息。 这种压降似乎是泄漏电流造成的。

    设计响应如下:

    "当器件导通但输出为 Hi-Z 时、标称泄漏值约为5.8mA、这意味着使用1K 电阻器时、泄漏电流会下降约5.8V。

    如果 nsleep=0、泄漏的标称值是1.8mA。

    这种泄漏是由于高侧栅极的强下拉电阻导致的、该电流流经电源和栅极之间的二极管。"

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的分析。
    这意味着、当我们驱动单极传动器(或直流)时、再循环电流(快速衰减)会有一点失真。 停止致动器后、该5.8mA 始终流 过会 导致残余磁性的线圈、因此我们必须始终关闭 VM。



     低电流睡眠模式下的情况是相同的。 其他引脚是否具有这种泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pal、

    接下来的几天、David 就在 PTO 工作、我将为您提供支持。  

    在 低电流睡眠模式中情况相同。

    我认为它应该少得多(大约三分之一)、一直到处于睡眠模式的1.8mA、您能测试/确认这一点吗?   

    其他引脚是否有此类泄漏?

    否、它应该仅是输出引脚。   

    这种泄漏电流将存在于我们的任何集成器件中、您必须切换到栅极驱动器才能完全消除该电流。  如果查看其他器件、请在数据表中查找 R_Hi-Z 规格或类似规格、但并非我们的所有数据表都列出了此规格。 例如、在下面 DRV8143中、泄漏电流将介于1.4kΩ 8.5mA 到0.185mA 之间、但可能位于中间某个位置。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、
    感谢您的支持。
    睡眠模式的原因是该电流约为1.8mA。

    在 DRV8955的文档中、我没有找到任何 Rhi-z 阻抗的规格。  基本来说、我们可以忍受这种现象、它的影响只能在单极传动器的微步进控制中感受到