尊敬的 TI 专家:
我的客户现在使用 DRV8412测试他们自己的 PCB。 您能否查看下面的原理图?

问题是、他们使用此电路操作 Peltier。
如果 PWM 的占空比低于50%、这是可以的。 (电流消耗约低于5A。)
但是、如果 PWM 的占空比略微增大且约为80%(约为6~7A)、则 DRV8412 "有时"不起作用。
他们测试了多个 PCB、所有 PCB 都有问题、但每个 PCB 都有不同的 DRV8412运行故障位置。 (一个 PCB 包含6个 DRV8412和6个骨盆。)
您能猜出这是什么问题吗? 请告知我这一点。
此致、
蔡斯