This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:请查看原理图

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1335631/drv8412-please-review-the-schematic

器件型号:DRV8412

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在使用 DRV8412测试他们自己的 PCB。 您能否查看下面的原理图?

问题是、他们使用此电路操作 Peltier。

如果 PWM 的占空比低于50%、这是可以的。 (电流消耗约低于5A。)

但是、如果 PWM 的占空比略微增大且约为80%(约为6~7A)、则 DRV8412 "有时"不起作用。

他们测试了多个 PCB、所有 PCB 都有问题、但每个 PCB 都有不同的 DRV8412运行故障位置。 (一个 PCB 包含6个 DRV8412和6个骨盆。)

您能猜出这是什么问题吗? 请告知我这一点。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:

    对我来说、这好像是个发热问题-他们是否测量并监控了带载的器件温度?   

    他们也可以对其进行监控、以查看是否由于 OCP 错误而不工作。  输出上的4.7uH 电感器可能太小-它可能会饱和并导致 OCP 错误。  建议尝试更大的值、如10uH 或22uH。   

    这是新设计吗?  如果是、我建议 按照这个最近的常见问题解答查看 DRV8962 - https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256603/faq-what-are-the-best-alternate-devices-for-drv8432 

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布:

    感谢您的支持。

    客户不认为这不是热问题、因为当他们使用80%的 PWM 占空比工作时、它在2秒或3秒内运行良好、在用不了之后 FAULT_N 引脚(P18)变为低电平 。 他们无法感受到故障 IC 造成的过热问题。 (另一方面、工作良好的 IC 让他们感觉非常热。

    您能告诉我您对此有何看法吗?

    这里有更多的测试结果来自客户;

    1.客户针对12V GVDD 输入使用最大3A 输出电流的降压转换器。 所有6个 DRV8412都连接到1个用于12V GVDD 的降压转换器。

    和24V PVDD 引脚连接到24V 输出、1000W SMPS 模块。

    这是一个问题吗?

    2.他们还测试了从100KHz 到500KHz 的 PWM 频率。 但结果是一样的。

    3.一旦一个 DRV8412发生故障、它们仅运行一个 DRV8412 (其他5个 DRV8412正在断开连接到 PWM_A 和 PWM_B 的所有镀层)、结果相同。 只有一个 DRV8412无法正常工作。

    4.他们测试了全部10块 PCB。 所有 PCB 都有问题、但故障 DRV8412的具体位置不同。

    5.全部6个 DRV8412都具有几乎相同的布局。 PCB 使用2盎司覆铜。  

    我通过 PWM 输出信号和 FAULT_N 引脚询问了有关 DRV8412故障时刻的波形。 我会尽快与您分享。

    这是我今天提出的最后一个问题。

     - FAULT_N 引脚变为低电平的含义是什么? 应该从原理图中检查哪个信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:

    [报价 userid="464516" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1335631/drv8412-please-review-the-schematic/5087861 #5087861"] - FAULT_N 引脚变为低电平的含义是什么? 应该从原理图检查哪个信号?

    nFAULT 引脚变为低电平表示出现了某种故障。  这可能是由许多保护措施引起的-欠压、上电复位、过热、过流等。 因此、我们需要获取示波器捕获或其他数据、以帮助缩小导致故障的范围。   

    当它们以80%的 PWM 占空比运行时,它在2或3秒内运行良好,如果它不能与 FAULT_N 引脚(P18)变为低电平 。 他们无法感受到故障 IC 造成的过热问题。 (另一方面,他们感到非常热从 IC 工作良好。

    确保散热焊盘已充分焊接。  我已经看到过类似的问题、这些问题源于散热焊盘下方没有足够的焊料、而当焊料融化时、可以在器件的一侧下方焊球向上、而散热焊盘的另一侧未连接。 这可能会导致器件中发热不均、并导致错误的 OCP 跳闸、或者只是器件发热过快、从而导致热跳闸。   

    1.客户针对12V GVDD 输入使用最大3A 输出电流的降压转换器。 所有6个 DRV8412都连接到1个用于12V GVDD 的降压转换器。

    和24V PVDD 引脚连接到24V 输出、1000W SMPS 模块。

    这是一个问题吗?

    [/报价]

    通过示波器捕获可以确保这些电源在运行时保持稳定、但我看不到任何这方面的问题。  确保 GVDD 不会降至9.8V 以下。   

    您是否也可以监控 OTW (过热警告)引脚? 如果它没有跳闸、那么我们可能可以排除热关断。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布:

    感谢您的支持。

    现在、我将与我的客户讨论此问题。 我会在本次讨论结束后立即向您提出更详细的问题。

    还有一点、它们未准备波形、但在看到故障时、FAULT 变为低电平但 OTW 保持高电平。

    您能解释一下这意味着什么吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:

    当他们看到故障时,故障变为低电平,但 OTW 仍然为高电平。

    按照 表1。 保护模式信号说明这指示过流关断(可能)或 GVDD 欠压保护发生(不太可能)

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布:

    感谢您的支持。

    我的客户发现散热焊盘焊接不当。 在对 IC 进行返修并连接足够多的焊料后、问题就消失了。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的更新! 了解如何解决此问题始终非常重要。 很高兴为您提供帮助!

    此致!

    雅各布