This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:前置驱动器芯片报告故障

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328275/drv8353f-the-pre-drive-chip-reports-fault

器件型号:DRV8353F

大家好、

客户使用的  DRV8353FHRTAR。  电压为48V (当前调试为32V)。  FOC 算法:

根据电路模块设计电机前置驱动模块。  但是、当器件处于启用状态并为前置驱动器芯片提供6个互补方波时、前置驱动器芯片会立即报告故障。  同时、预驱动芯片的温度瞬间猛增并受损。  图片中的 MOS 型号 IPT015N10N5ATMA1和 MOS 型号 BSC034N06NS 替换和验证后都有同样的问题。

x 三相  外部电流检测

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您的提问、请允许我在本周进一步研究此事并作出答复。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    就这个问题、如果可以联系我、会有所帮助。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    是的、很抱歉耽误您的时间、我仍在研究此问题、并要求在本周多花一些时间提供建议。  

    我会确保随时向您通报最新情况。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    就这个问题、如果可以联系我、会有所帮助。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您的耐心等待。   

    这可能是一个过流故障、因为我们可以看到、在故障和运行期间驱动器温度会急剧上升。 可能是过流跳闸点过高、驱动器在损坏前未能关断。

    标记时、此故障是否会关闭外部 MOSFET 运行?  

    我还注意到、IDRIVE 设置值非常高(450/IDE 900mA)。 我们是否可以将栅极电流降至50/GND (IDRIVE 连接到100mA)并重新评估?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    此故障是否在标记时关闭外部 MOSFET 操作?  [/报价]

    MOSFET 未成功驱动、前置驱动器的温度急剧上升并受损。

    我还注意到900mA 设置设置非常高(450/IDE)。 我们可以将栅极电流减速至50/GND (100mA 连接到 GND)并重新评估吗?

    客户尝试降低 ID、确实能够打开和关闭 MOSFET。  他已经调整了栅极电阻器和 ID 配置值、并制作了原型。  验证是否可以解决此问题需要一些时间。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您提供的信息、很高兴听到可能有解决方案。   

    如对此有任何其他问题或更新、请联系我们。

    此致、

    -约书亚