This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962EVM:DRV8962EVM

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339085/drv8962evm-drv8962evm

器件型号:DRV8962EVM

团队、您好!

我有一个关于 EVM 上单个螺线管和 GND 连接的连接问题。

1.如何将单个电磁阀连接到电路板。 我可以看到从 J14引脚1到电路板上的正极连接、负极连接需要连接到 PGND? 如何连接它? 通过 J28、J15或 J21?

2、电源接地和信号接地是怎样连接的,我在原理图上没有发现任何短路?

在问题2中,我粘贴参考图像的 GND's , Highligtrhed 在圆圈中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    1.您可以将螺线管连接为高侧 HS 或低侧 LS 负载。 仅 HS-FET 提供电流检测。 因此、如果您需要 IPROET 上的电流读数(x = 1至4)、则必须使用低侧 LS 负载连接。  

    在 EVM 中 OUT1到 OUT2端子旁边、有一个同时具有 VM (+)和 GND 连接的电源连接端子。 对于 LS 负载、必须将螺线管连接在 OUTx 与 GND 之间。  

    在 EVM 中、接地层有一个公共网络表, 接地 进行接地连接。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel:

    正如我提到过的、我将使用 一个 高侧

    I1.  我的电磁阀就像这样连接。 可以吗?

    2. J15、J21和 J28的意义何在?

    3.在数据手册中它会返回可接受的电压纹波——TI 为48V 和5V 设计的纹波是什么?

    谢谢。

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    1.可以,这是可以使用的。

    2.这些是提供的接地带、方便与示波器探头或万用表探头配合使用。

    3.对于 VM 电压,它可以承受高纹波。 只要 VM > VMUVLO 下降规格、驱动器本身就可以运行。 当然、如此高的纹波会对负载产生不利影响。 点是 VM 对高纹波不敏感。 同样、对于 VCC、只要 VCC > VCCUVLO 下降规格、器件就可以正常工作。

    可接受的纹波是负载行为本身。

    此致、Murugavel