团队、您好!
我有一个关于 EVM 上单个螺线管和 GND 连接的连接问题。
1.如何将单个电磁阀连接到电路板。 我可以看到从 J14引脚1到电路板上的正极连接、负极连接需要连接到 PGND? 如何连接它? 通过 J28、J15或 J21?
2、电源接地和信号接地是怎样连接的,我在原理图上没有发现任何短路?
在问题2中,我粘贴参考图像的 GND's , Highligtrhed 在圆圈中。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我有一个关于 EVM 上单个螺线管和 GND 连接的连接问题。
1.如何将单个电磁阀连接到电路板。 我可以看到从 J14引脚1到电路板上的正极连接、负极连接需要连接到 PGND? 如何连接它? 通过 J28、J15或 J21?
2、电源接地和信号接地是怎样连接的,我在原理图上没有发现任何短路?
在问题2中,我粘贴参考图像的 GND's , Highligtrhed 在圆圈中。

您好、Santhosh:
1.您可以将螺线管连接为高侧 HS 或低侧 LS 负载。 仅 HS-FET 提供电流检测。 因此、如果您需要 IPROET 上的电流读数(x = 1至4)、则必须使用低侧 LS 负载连接。
在 EVM 中 OUT1到 OUT2端子旁边、有一个同时具有 VM (+)和 GND 连接的电源连接端子。 对于 LS 负载、必须将螺线管连接在 OUTx 与 GND 之间。

在 EVM 中、接地层有一个公共网络表, 接地 进行接地连接。
此致、Murugavel
您好、Santhosh:
1.可以,这是可以使用的。
2.这些是提供的接地带、方便与示波器探头或万用表探头配合使用。
3.对于 VM 电压,它可以承受高纹波。 只要 VM > VMUVLO 下降规格、驱动器本身就可以运行。 当然、如此高的纹波会对负载产生不利影响。 点是 VM 对高纹波不敏感。 同样、对于 VCC、只要 VCC > VCCUVLO 下降规格、器件就可以正常工作。

可接受的纹波是负载行为本身。
此致、Murugavel