主题中讨论的其他器件: DRV8412
尊敬的 TI 专家:
我的客户在新项目中考虑使用 DRV8262。 他们有一些问题、如下所示。 您能检查一下这些问题吗?
1.我的客户可以使用 DRV8262的 DDV 封装吗? (我只能在产品页面中看到 DDW 封装。)
2.下表中直流的含义是什么? 它不是一个脉冲、连续的负载吗?

3. OCPM 引脚是否仅决定恢复的类型? (闭锁型恢复=低电平或自动恢复=高电平)无论如何、我的客户应确定该引脚设置为高电平或低电平。 对吧?
4.关于过流保护,我可以调整过流检测的值吗? (DRV8412具有 OC_ADJ 引脚、我可以使用电阻器对该值进行编程。)
5.在单模式下、它们会将珀尔帖连接到 DRV8262的输出。
我能否将所有 OUT 1引脚连接在一起(P4、P5、P6、P17、P18、P19)而仅使用1个电感器? 或者使用2个电感器? (分别为 P4、P5、P6和 P17、P18、P19)
6.在 Σ 模式下使用 IPROPI 引脚时、能否识别低电流或反向电流?
7.我的客户将在 PWM 模式下使用200kHz 频率。 对原理图是否有任何疑问?
此致、
蔡斯