This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:已识别 SPI 模块故障情况

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1338642/mct8316z-identified-a-case-of-malfunctioning-in-the-spi-module

器件型号:MCT8316Z

我将使用 MCT8316通过 SPI 设置各种配置。 通过 SPI 通信时、当我发送两个连续的高电平位时、通信正常、但当只有一个位为高电平时、例如010b 或001b、通信不正常。

原因可能是什么、如何解决此问题?

(注意:"010b"和"001b"是数字的二进制表示。)

图是我情况的示例。  
第一个是数据写入和从电阻器地址0x9h 读取、数据为0b11。
 
第二个是数据写入和从同一地址读取、数据为0b10。
第三步 是从同一地址进行数据写入和读取、数据为0b01。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaesung、您好!

    从示波器捕获方面很难判断、但能否确保 SPI 波形中的所有时序都符合数据表中的表7.6 SPI 时序要求? 例如 SDO 禁用延迟时间等。

    此致、
    埃里克·C·