请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z 我将使用 MCT8316通过 SPI 设置各种配置。 通过 SPI 通信时、当我发送两个连续的高电平位时、通信正常、但当只有一个位为高电平时、例如010b 或001b、通信不正常。
原因可能是什么、如何解决此问题?
(注意:"010b"和"001b"是数字的二进制表示。)
图是我情况的示例。
第一个是数据写入和从电阻器地址0x9h 读取、数据为0b11。
第二个是数据写入和从同一地址读取、数据为0b10。
第三步 是从同一地址进行数据写入和读取、数据为0b01。