主题中讨论的其他器件: DRV8234
您好!
我正在进行新设计 、希望不再使用外部传感器、并对其优点有几个问题。
- 我是否会为具有集成式速度/电压控制和位置控制的 DRV8214或 DRV8234支付更多费用?
- 这如何节省资金或布板空间? 如果不能获得任何收益、我不想花钱。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在进行新设计 、希望不再使用外部传感器、并对其优点有几个问题。
Jennifer、您好!
我们全新的驱动器具有无传感器速度/电压/位置控制功能、可为您节省大量布板空间和机械空间。 典型的有刷直流电机系统具有来自电机的某种形式的位置反馈、例如来自霍尔效应开关或锁存器和一些磁体、或者它们的电机背面会有一个光学或磁性编码器。 所有这些解决方案都会占用空间、必须精确地装配在电机周围的特定位置。 这通常需要更多的导线连接到电机区域、这会增加组装成本和复杂性。
我们的驱动器可消除对电机上任何传感器的需求。 仅使用两根电机线、器件就可以从电机获取位置反馈、并使用该反馈以所需的速度或电压运行电机、或使数字旋转所需的计数。 您基本上可以使用这些驱动程序来替换增量编码器或速度传感器。 这些器件在任何有刷直流电机的波形中使用小纹波来检测位置。 这些驱动器具有许多设置、可帮助您对驱动器进行调优、以便用于从50mA 到高达3.7A 的几乎任何有刷直流电机

上图展示了一个典型的 BDC 电机、其背面有一个编码器、从电机到控制器板有6根导线。 下图显示、只需一个 DRV8214或 DRV8234以及+/-电机线即可实现相同的功能。
请随时订购 DRV8214EVM 或 DRV8234EVM 、以在您的系统中评估此设计。
此致!
雅各布