This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:集成度更高的 BDC 驱动器的优点是什么?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214, DRV8234, DRV8234EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330926/drv8214-what-are-the-advanges-of-a-more-integrated-bdc-driver

器件型号:DRV8214
主题中讨论的其他器件: DRV8234

您好!  

我正在进行新设计 、希望不再使用外部传感器、并对其优点有几个问题。  

  • 我是否会为具有集成式速度/电压控制和位置控制的 DRV8214或 DRV8234支付更多费用?  
  • 这如何节省资金或布板空间? 如果不能获得任何收益、我不想花钱。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我们全新的驱动器具有无传感器速度/电压/位置控制功能、可为您节省大量布板空间和机械空间。  典型的有刷直流电机系统具有来自电机的某种形式的位置反馈、例如来自霍尔效应开关或锁存器和一些磁体、或者它们的电机背面会有一个光学或磁性编码器。  所有这些解决方案都会占用空间、必须精确地装配在电机周围的特定位置。  这通常需要更多的导线连接到电机区域、这会增加组装成本和复杂性。   

    我们的驱动器可消除对电机上任何传感器的需求。  仅使用两根电机线、器件就可以从电机获取位置反馈、并使用该反馈以所需的速度或电压运行电机、或使数字旋转所需的计数。  您基本上可以使用这些驱动程序来替换增量编码器或速度传感器。  这些器件在任何有刷直流电机的波形中使用小纹波来检测位置。  这些驱动器具有许多设置、可帮助您对驱动器进行调优、以便用于从50mA 到高达3.7A 的几乎任何有刷直流电机

    上图展示了一个典型的 BDC 电机、其背面有一个编码器、从电机到控制器板有6根导线。  下图显示、只需一个 DRV8214或 DRV8234以及+/-电机线即可实现相同的功能。   

    请随时订购 DRV8214EVM 或 DRV8234EVM 、以在您的系统中评估此设计。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步降低用户端成本、DRV8214的集成 ADC 器件可以向用户输出数字电流量。 用户可以使用这个数字量来实现诸如电机监控、电机保护和定子锁定等功能。 这是一款非常有前途的芯片、值得广泛推广并应用于其他电机驱动芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryunosuke、  

    是的、正确。   IMTR 寄存器 输出流经电机的电流。 从而无需在客户的 MCU 上使用 ADC 引脚。  请注意、IMTR 只是一个8位值(0-255)、因此 IMTR 与使用 ADC 相比、分辨率要低得多、因为大多数 ADC 是10位(0-1023)或更高。 感谢您发送编修。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 IMTR 的精度有限、但我想知道 IMTR 寄存器表示的电流动态响应时间是多少? 动态响应时间对于电流监控等用户端功能非常重要。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryunosuke、

    内部 ADC 以 80kHz 的频率更新。  因此、我相信在响应时间方面会受到 I2C 速度的限制。   

    此致!

    雅各布