主题中讨论的其他器件:DRV8962
大家好、
我的客户 希望为每个 电气配件使用2个驱动器、因为他们需要驱动最多3个电机。 独立模式看起来很有趣、因为它们可以使用来自不同驱动器的2个半桥来驱动3个电机。 我无法通过阅读数据表来回答的问题与这种工作模式的 PWM 功能有关。 在此条件下是否可以设置 PWM? 我们是否有可以更好地适用于此用例的线路图器件?
谢谢!
达里亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户 希望为每个 电气配件使用2个驱动器、因为他们需要驱动最多3个电机。 独立模式看起来很有趣、因为它们可以使用来自不同驱动器的2个半桥来驱动3个电机。 我无法通过阅读数据表来回答的问题与这种工作模式的 PWM 功能有关。 在此条件下是否可以设置 PWM? 我们是否有可以更好地适用于此用例的线路图器件?
谢谢!
达里亚
尊敬的 Daria:
感谢您提供清晰的示意图。 正如我说过的、电桥控制逻辑对于客户实现他们想要的电桥驱动方式非常重要。 可对输入进行独立控制。
"应单独驱动所有电机、而不是同时驱动"。 这完全是基于客户设计的操作。 由于电机的连接方式、每个电桥的配置方式和电机的驱动方式之间存在相互作用。 正如我说过的、电桥控制逻辑会很重要。 电桥控制逻辑还必须支持适当的再循环电流路径逻辑、尤其是使用 PWM 控制时。 我假设客户熟悉驱动有刷直流电机、PWM 控制以及在 PWM 关断时间和电机停止期间用于电流衰减的再循环电流路径。
此致、Murugavel