This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:PWM

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339373/drv8243-q1-pwm

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8962

大家好、

我的客户 希望为每个 电气配件使用2个驱动器、因为他们需要驱动最多3个电机。 独立模式看起来很有趣、因为它们可以使用来自不同驱动器的2个半桥来驱动3个电机。 我无法通过阅读数据表来回答的问题与这种工作模式的 PWM 功能有关。 在此条件下是否可以设置 PWM? 我们是否有可以更好地适用于此用例的线路图器件?

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    是的、独立半桥模式支持与全桥模式类似的 PWM 输入驱动。 需要多少个半桥? 我们是否可以得到一个简要的方框图、以展示 PWM 输入和输出电机连接在应用中的方式。 根据电源电压和峰值负载电流要求、我们的产品系列中有多种选择。 例如、DRV8962可支持多达四个独立半桥。 这是用于汽车应用还是工业应用? 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    这是汽车应用、 这是输出连接、输入将通过我们的带 SPI 接口的 MCU 进行管理:

    谢谢!

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    感谢您的更新。 我无法遵循 BD 的驱动程序2部分。 电机之一是否为3线制? 这两个电机是串联的吗? 都是独立控制的。 只要客户保持正确的驱动顺序以保持电路完整性、它就应该起作用。 是的、可以通过 SPI 接口控制。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    以下是他们希望在考虑4个独立半桥的情况下实现的条件:

     

    1. A 和 B 之间的电机
    2. C 和直流之间的电机
    3. A 和 C 之间的电机

     

    应单独驱动所有电机、而不是同时驱动

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    感谢您提供清晰的示意图。 正如我说过的、电桥控制逻辑对于客户实现他们想要的电桥驱动方式非常重要。 可对输入进行独立控制。  

    "应单独驱动所有电机、而不是同时驱动"。 这完全是基于客户设计的操作。 由于电机的连接方式、每个电桥的配置方式和电机的驱动方式之间存在相互作用。 正如我说过的、电桥控制逻辑会很重要。 电桥控制逻辑还必须支持适当的再循环电流路径逻辑、尤其是使用 PWM 控制时。 我假设客户熟悉驱动有刷直流电机、PWM 控制以及在 PWM 关断时间和电机停止期间用于电流衰减的再循环电流路径。

    此致、Murugavel