This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:DRV8462反电动势和保护

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1340869/drv8462evm-drv8462-reverse-emf-and-protection

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8462

你好。  我有两个关于 DRV8462器件的问题。 我已经使用 NEMA23 2A 步进电机测试了 DRV8462EVM。

DRV8462适用于该电机、我对该驱动器印象非常深刻。

断电后、当步进电机转动时、D4 LED 亮起。  当然、这是由步进电机转动产生的电动势导致的。

这是否会对所设计 PCB 上的驱动器或任何其他外部电子元件产生负面影响? 例如、如果用户在使用的系统中转动电机、而在断电后、

这是否会导致任何驱动器或外部元件损坏?  如果是、是否有建议的保护措施?

此外、是否有必要使用外部反电动势二极管或 TVS 或类似器件在正常选项期间(即供电和电机运行时)为电机提供反电动势保护? 或者 DRV8462是否具有足够的

反电动势保护是否达到驱动器的最大电流额定值? 期待您的反馈。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发帖、感谢您评估 DRV8462。 我们很高兴听到它能很好地与您的步进电机配合工作。

    您是对的。 当移除 VM 电源且电机手动旋转时、电机将生成反电动势(BEMF)。  步进电机的行为与交流发电机类似、在机械驱动时产生正弦波输出交流电压。 输出 FET 的体二极管将纠正此交流电、输出直流电将出现在 VM 和 GND 上。 无论电机的旋转方向如何、整流电压的极性都相同。 由于 BEMF 出现在 VM 和 GND 之间、因此、由同一电源轨供电的任何其他器件也会接收该电压。 因此、必须记住这一点。

    只要 VM 和 GND 上的 BEMF 电压不超过 DRV8462的绝对最大规格、该电压就不会造成损害。  通常、在步进电机中、产生的 BEMF 电压幅度小于 VM 电源电压、因为步进电机的速度通常不像有刷或无刷直流电机那样快。  DRV8462的绝对最大额定值为70V、明显高于常用的完全集成式步进驱动器。 因此、在实际情况下、BEMF 振幅超过65V 的可能性并不常见。

    反电动势振幅可以通过以下方式测量:使用另一个耦合电机的电机旋转电机并以等于估算的机械反向驱动旋转速度的目标速度运行电机、或者可以使用此公式估算反电动势振幅。  近似值_BACK_EMF_AMPLITUDE =(sqrt (2) x PI x RATED_HOLDING_扭 矩 Nm x revs_per_second)/ RATED_CURRENT。  此公式要求使用额定电流为两个相位供电指定保持转矩值、这是典型规格。 如果保持扭矩值仅指定一个相位显式通电、则将上述公式中的结果乘以2。

    包括 DRV8462在内的步进电机驱动器设计为在正常驱动运行期间使用 BEMF 运行。 事实上、集成式步进驱动器 利用该 BEMF 实现了 多种无传感器集成功能、例如智能调优电流衰减、失速检测和自动扭矩。  

    总之、就步进驱动器而言、当步进反向驱动时、无需外部保护即可绕过 VM 和 GND 电源轨上的 BEMF。 如果在这种情况下、步进器将持续进行机械反向驱动、并怀疑其生成的振幅可能高于驱动器的绝对最大电压额定值。可以在 VM 和 GND 上使用 TVS 来保持最大电压低于该额定值。 显然、TVS 的额定值应高于施加的最大 VM 电源电压。  最常见的情况是、不需要这种保护。 大小合适的大容量电容器可以有效地让 BEMF 变得平滑、这会非常好。

    此致、Murugavel