主题中讨论的其他器件:DRV8462、
你好。 我有两个关于 DRV8462器件的问题。 我已经使用 NEMA23 2A 步进电机测试了 DRV8462EVM。
DRV8462适用于该电机、我对该驱动器印象非常深刻。
断电后、当步进电机转动时、D4 LED 亮起。 当然、这是由步进电机转动产生的电动势导致的。
这是否会对所设计 PCB 上的驱动器或任何其他外部电子元件产生负面影响? 例如、如果用户在使用的系统中转动电机、而在断电后、
这是否会导致任何驱动器或外部元件损坏? 如果是、是否有建议的保护措施?
此外、是否有必要使用外部反电动势二极管或 TVS 或类似器件在正常选项期间(即供电和电机运行时)为电机提供反电动势保护? 或者 DRV8462是否具有足够的
反电动势保护是否达到驱动器的最大电流额定值? 期待您的反馈。 非常感谢!