This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-CT:DRV2605

Guru**** 1156190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1335303/drv2605evm-ct-drv2605

器件型号:DRV2605EVM-CT

在运行自动校准模式后触发波形序列似乎不起作用。 自动校准后、我确保 通过将 MODE 寄存器设置为0来退出自动校准模式。

如果我不运行自动校准模式、我就不会遇到这个问题。 这是预期行为吗?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、您在校准后应该能够触发波形。 我有几个问题来调试您的问题。  

    您是否在使用 EVM?

    是否将 EN 引脚保持在高电平?

    是否将 STANDBY 位设置为低电平?

    自动校准是否通过?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、我在此使用 EVM。

    我尚未根据数据表中的说明(https://www.ti.com/lit/ug/slou348b/slou348b.pdf?ts = 1708891494791&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDRV2605EVM-CT) 第4.6节将 EN 引脚设置为高电平、似乎我不需要这样做。

    自动校准已通过、待机位被设置为低电平。

    此致

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 您正在使用外部 I2C 控制器件、在该器件中可以成功运行自动校准。 自动校准完成后、 "Active" LED 是否仍然亮起? 否则、MSP430将下拉使能引脚。 要解决此问题、您可以使用 ENIN 测试点上拉启用。  

    一般而言、数据表中的"8.3.2.1节从 ROM 波形存储器播放波形或波形序列"有一个很好的分步式过程来确定播放波形所需的内容。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,在执行自动校准步骤后,活动的 LED 指示灯将亮起。 查看了您提到的部分、我相信我将遵循这些步骤。 一般而言、我能够使用内部库来触发波形序列。 而不是在自动校准之后。

    此致

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!  

    我明白了。 是否可以在自动校准前后收集寄存器转储? 同时,我将做类似的实验在我的终端收集一个工作脚本比较你的脚本。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、在 针对我们所使用的 RTOS 进行最新的驱动程序更改后、我不再看到此问题。 感谢您的支持!!

    此致

    维贾伊