在运行自动校准模式后触发波形序列似乎不起作用。 自动校准后、我确保 通过将 MODE 寄存器设置为0来退出自动校准模式。
如果我不运行自动校准模式、我就不会遇到这个问题。 这是预期行为吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在运行自动校准模式后触发波形序列似乎不起作用。 自动校准后、我确保 通过将 MODE 寄存器设置为0来退出自动校准模式。
如果我不运行自动校准模式、我就不会遇到这个问题。 这是预期行为吗?
您好、Sydney、我在此使用 EVM。
我尚未根据数据表中的说明(https://www.ti.com/lit/ug/slou348b/slou348b.pdf?ts = 1708891494791&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDRV2605EVM-CT) 第4.6节将 EN 引脚设置为高电平、似乎我不需要这样做。
自动校准已通过、待机位被设置为低电平。
此致
维贾伊
您好!
我明白了。 您正在使用外部 I2C 控制器件、在该器件中可以成功运行自动校准。 自动校准完成后、 "Active" LED 是否仍然亮起? 否则、MSP430将下拉使能引脚。 要解决此问题、您可以使用 ENIN 测试点上拉启用。
一般而言、数据表中的"8.3.2.1节从 ROM 波形存储器播放波形或波形序列"有一个很好的分步式过程来确定播放波形所需的内容。
此致、
悉尼诺斯卡特