请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10974 您好、团队成员:
我需要将电流限制设置为100mA 或150mA。
在数据表中、R (CS)的示例值仅列在200mA 限值中。
我可以将电流限制设置为100mA 或150mA 吗?
如果是,R (CS )值是多少? 是否有任何公式来查找 R (CS)值?

此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我需要将电流限制设置为100mA 或150mA。
在数据表中、R (CS)的示例值仅列在200mA 限值中。
我可以将电流限制设置为100mA 或150mA 吗?
如果是,R (CS )值是多少? 是否有任何公式来查找 R (CS)值?

此致、
桑原启